This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测量胸导联 ADS1298

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610090/measuring-chest-leads-ads1298

Thread 中讨论的其他器件:ADS1298亲爱的E2E 社区、您好:Brian、
在我的研究过程中、还有另一个问题。 我希望您也能帮助我解决这个问题。

除了将 C1+2计算与我的读数分开之外、我还需要单独测量 C1+C2、即仅测量这两个电极、而无需参考电极 RLNF。 我认为可以更改设置中的右腿驱动、以便将 C2视为 RLD、这会在 C1和 C2之间产生测量(我想)? 我尝试在软件中更改右腿驱动推导控制设置中的设置(打开和关闭不同的电极)、但我无法使 ADS1298仅测量这两个电极。

设置错误还是也需要更改一些跳线? 如果您能提供任何帮助、我将不胜感激!

最好的、Anna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    感谢您发帖。 我与 Brian 合作、可以尝试帮助您解决问题。

    首先、您能否确认您正在尝试使用我们的 EVM (ADS1298ECG-FE)和提供的 GUI 软件?

    如您所知、胸导联是相对于 WCT 测量的、WCT 是从三个初级电极(RA、LA 和 LL)导出的平均电压。 要测量胸导联、只需配置输入、以便将 CX 电极连接到正通道输入(INxP)、并将 WCT 连接到负通道输入(INxN)。

    我不确定 RLD 导出与您对 C1和 C2的测量有何关系。 您对 RLD 到底有什么顾虑?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、非常感谢您的努力!

    是的、我使用的是 ADS1298ECG-FE 以及提供的 GUI 软件。 很抱歉,我本来应该对这些资料更加精确。

    我认为我可以将 RLD 导出用于我的测量、但现在我意识到您的解决方案正是我要寻找的解决方案。 所以,不要再问 RLD 问题;-)

    只是为了避免(MY)混淆:要仅测量 C1+2 (未连接任何其他电极)、我应该将 C1连接到 IN1P (正通道输入)、将 WCT 连接到 IN1N (负通道输入)?

    此致、Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    无需担心混乱。 )

    是-您可以使用跳线 JP26 - JP33来配置通道输入。 通过为每个跳线安装[1-2]分流器、可以将 WCT 连接到任何 INxN 引脚。 然后、可通过安装相应的[3-4]分流器将 CX 连接到任何 INxP 引脚。

    此致、