请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:ADS1298亲爱的E2E 社区、您好:Brian、 在我的研究过程中、还有另一个问题。 我希望您也能帮助我解决这个问题。
除了将 C1+2计算与我的读数分开之外、我还需要单独测量 C1+C2、即仅测量这两个电极、而无需参考电极 RLNF。 我认为可以更改设置中的右腿驱动、以便将 C2视为 RLD、这会在 C1和 C2之间产生测量(我想)? 我尝试在软件中更改右腿驱动推导控制设置中的设置(打开和关闭不同的电极)、但我无法使 ADS1298仅测量这两个电极。
设置错误还是也需要更改一些跳线? 如果您能提供任何帮助、我将不胜感激!
最好的、Anna