我们计划通过 SPI 将 ADS130E08连接到 DSP、并使用 EMDA 在每250uec 时提取数据。 我们将以菊花链模式将多个 ADC (大约10个)连接到一个 SPI。
这里的问题是位模式。
根据数据表、在每个 DRDY 的连续转换模式下、每个 ADC 发送152位+ 1个额外位。
" 来自第一个 ADS130E08的状态和数据首先出现在 DOUT 上,然后是一个无关位,最后是来自第二个 ADS130E08器件的状态和数据字"
在使用 EDMA 时、这个额外的位是一个问题。
除了重新调整位之外、还有其他任何关于在 SPI 和 EDMA 中使用菊花链模式时如何处理该额外位的建议。