This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84和 LMK04828之间的怪异交互

Guru**** 2541050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J84, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609805/dac38j84-weird-interaction-between-dac38j84-and-lmk04828

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC32RF45

我的设计有一个麻烦的问题。  我有一个由 LMK04828驱动的 DAC38j84、正如在 DAC38J84评估板上完成的那样。  我使用冷冻机122.88 MHz 振荡器作为参考。  我看到的是、当我的 JESD 通道运行时、DAC 时钟上的 SSB 相位噪声增加(通过查看备用 LMK 输出可以看出)。  我已经将我的布局与评估板进行了比较、除了我在 sysref 行上没有看起来像衰减器的内容外、没有任何明显的东西。  请参见随附的图像。  

没有有关此电路的文档、我想知道它是否在 DAC 和 LMK 之间提供了某种程度的隔离?  还有其他人可以考虑我的 JESD 通道如何影响 LMK DCLK 输出上的相位噪声吗?  您可以在下面看到我要讨论的内容。 亮黄色迹线是 ~2457.6MHz 时的 DCLK6输出。  较深的黄色迹线是 JESD 通道打开且扰频器激活时的 SSB 相位噪声。  如果我关闭扰频器、我会看到离散边带。

我的设置是在 DDC NCO 设置为450MHz 时使用4倍插值。  复杂 IQ 信号的 DAC 速率为2457.6MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您提到的电路是允许 LMK 在 DAC 需要查看是否使用直流耦合的适当共模电压下驱动 SYSREF。 您是否可以选择使用 LMK 的外部时钟运行、并在时钟分配模式下对器件进行编程以查看差异? 您将哪些组件用于外部环路滤波器? 您是否正在运行双 PLL 模式? 如果是、另一个时钟的清洁程度如何?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可能会在外部时钟模式下运行它、以查看电位差。  我要在我的尝试列表中添加这一点、这至少可以排除在 LMK 内部 VCO 的调谐线上产生的一些软干扰、并导致过多的相位噪声(这感觉就像在发生)。

    CP2上的外部环路滤波器组件 与评估板上的组件相同(C63 = 47pf、C62=3900pF、R65=620欧姆)。  我复制了 DAC38J84评估板中的电路。  我的相位噪声在没有 JESD 干扰的情况下看起来几乎与评估板完全相同。  实际上、这很好、因为我可以将评估板设置为与我的板完全相同的模式、而不会看到问题、这就是我知道它在我的实现中确实存在问题。  我询问有关 sysref 的唯一原因是、这是两种设计之间唯一的区别(从原理图上讲)。  我的 sysref 当前是交流耦合、如数据表中所述。  它们用于直流耦合的具体原因是什么?  ADC32RF45评估板具有交流耦合(即使它们确实包含评估板上的电阻器电路)。  我之所以要对其进行比较、是因为、再说一次、这确实是我在电路板和评估板之间唯一真正看到的原理图差异。  也许通过 LMK 驱动器实现更好的直流耦合隔离、或者我们在开发评估板时遇到的问题?

    我仅在单 PLL 模式下运行。  我的122.88MHz 晶体锁定到 LMK VCO、相位检测器频率为122.88MHz、与评估板上的频率相同。  我不处于双 PLL 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    建议在建立链路后关闭 SYSREF、以消除此信号可能引起的任何谐波。 一旦将其关闭、如果它是直流耦合、您可以保证 DAC 上的信号电平。 如果它是交流耦合和关闭的、则无法保证信号电平、DAC 可能会随着时间的推移而获得错误的 SYSREF 脉冲。

    此致、

    Jim