This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640:奇数/偶数 Ping Pong 效应?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608283/lm98640-odd-even-ping-pong-effect

器件型号:LM98640

您好!

我们打算在 CDS 和四通道模式下以25MHz 像素速率使用 LM98640。

如您在 CDS 模式下的数据表中所述 、"输入采样放大器有两条物理路径(奇数/偶数)、通过这两条路径可以对特定像素进行采样。 这两条采样路径是相关双采样架构中的一项要求。"

好的-此外、我们将解释:

"LM98640QML 将指示(使用 TXFRM 信号)像素是经过偶数路径还是奇数路径。 对于所有"奇数"像素、TXFRM 信号在三个 TXCLK 周期内为高电平。。。。

但问题似乎出在这里-只有个 TXFRM 信号通道、但有两个 ADC 输出通道。

TXFRM 在两个输出通道中的哪一个通道相对于奇数或偶数有效??? 这一点未澄清!

基于此功能、我们在客户提出以下问题(来自另一项目的经验)的设计流程之前提供了以下信息:

每次初始化(加电)摄像头系统时 、通过两个 ADC (在一个封装中)中的每一个 ADC 的第一个像素都可以随机为奇数或偶数!  这会导致两个 ADC 的4种可能配置:奇/奇、偶/偶、奇/偶、偶/奇。
似乎没有办法去做
1) 1)强制将两个 ADC 配置为特定的默认配置、然后
2) 2)使用一个 TXFRM 奇数/偶数两个 ADC 进行检测!
 
谢谢、希望等待回答、
S. Hilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我已联系支持此器件的应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个通道是同步的,都是奇/奇或偶/偶。

    器 件上电后 将进入随机状态、 两个通道的第一个帧可能是偶数或奇数、且状态相同。

    TXFRM 时序信息对两个通道都有效:

    - 3个时钟周期 TXFRM -两个通道均为偶数

    - 5个时钟周期 TXFRM -两个通道都是奇数

      您 使用的是什么640类型?  LM98640 (68VQFN 塑料封装)或 LM98640QML (68CFP 陶瓷封装)

    在这种情况下 、它们之间没有差异 、但其他参数可能不同。

    此致、

    Costin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Costin、您好!

    感谢您的解释。
    希望您是对的、目前我们对该器件没有任何经验、这只是我们客户提供的信息。
    我们打算将 LM98640QML 用于航天应用。
    如果我们进行了第一个测试(我们有评估。 我们家的董事会)我会回来的!

    此致
    Stefan