器件型号:LM98640
您好!
我们打算在 CDS 和四通道模式下以25MHz 像素速率使用 LM98640。
如您在 CDS 模式下的数据表中所述 、"输入采样放大器有两条物理路径(奇数/偶数)、通过这两条路径可以对特定像素进行采样。 这两条采样路径是相关双采样架构中的一项要求。"
好的-此外、我们将解释:
"LM98640QML 将指示(使用 TXFRM 信号)像素是经过偶数路径还是奇数路径。 对于所有"奇数"像素、TXFRM 信号在三个 TXCLK 周期内为高电平。。。。
但问题似乎出在这里-只有一个 TXFRM 信号通道、但有两个 ADC 输出通道。
TXFRM 在两个输出通道中的哪一个通道相对于奇数或偶数有效??? 这一点未澄清!
基于此功能、我们在客户提出以下问题(来自另一项目的经验)的设计流程之前提供了以下信息: