This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:参考板连接器处的输出

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609070/adc12d1800rfrb-output-at-the-connector-of-the-reference-board

器件型号:ADC12D1800RFRB

您好!

我们使用的是 ADC12D1800RFRB、并连接了一个我们设计的板、以便将输出端连接到示波器上。 但是、我们很难显示这些位、因此我们假设输出数据未正确到达连接器。 这就引出了我的第一个问题:我们是否需要做任何事情才能将输出端显示到连接器。 我的第二个问题是:这些位的阈值电压是多少?

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

    我相信 FMC DCLK 和数据信号在固件中是默认启用的。

    信号是 Virtex-4 FPGA 的 LVDS_25输出。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何文档支持这一点、因为 FPGA 连接器的输出端仍然不存在信号。 我们对 ADC 正常工作表示肯定、因为我们同时在 WaveVision 中显示了输出。

    谢谢、
    Edgar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

    我今天在实验室中使用 ADC12D1800RFRB 进行了检查。

    下面是我执行的步骤:

    1. PC 上已安装 Wavevision 5软件。
    2. 将12V 直流电源(额定电流为3A)连接到 EVM 并打开电源。
    3. 打开 EVM 电源开关。
    4. 将 USB 电缆连接到 PC 和 EVM、并在需要时安装驱动程序。
    5. 启动 Wavevision 5软件。
    6. Wavevision 5软件可识别电路板、下载固件并配置板载时钟芯片。
    7. 此时、FMC 连接器上提供信号。

    我通过使用高速示波器测量几个不同的信号来验证 FMC 上的信号。 信号是 LVDS、使用单端探头测量时、正负信号的共模电压约为1.25V、峰间摆幅为150mV。

    DCLK 信号是连续的、数据信号在启用和禁用 ADC 的测试图形模式时的行为如预期的那样发生变化。

    请尝试使用示波器确认信号是否存在。 如果他们在那里、但 FPGA 仍然无法识别他们、请告诉我您正在使用哪款 FPGA 采集板。 过去、我们遇到了一些问题、FPGA 载波卡板需要在 ADC EVM 上连接特定状态或电源信号。 如果没有这种连接、则可能会禁止与 FMC 连接器相关的 FPGA 组正常运行。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B