器件型号:ADC12D1800RFRB
您好!
我们使用的是 ADC12D1800RFRB、并连接了一个我们设计的板、以便将输出端连接到示波器上。 但是、我们很难显示这些位、因此我们假设输出数据未正确到达连接器。 这就引出了我的第一个问题:我们是否需要做任何事情才能将输出端显示到连接器。 我的第二个问题是:这些位的阈值电压是多少?
谢谢、
Edgar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADC12D1800RFRB
您好!
我们使用的是 ADC12D1800RFRB、并连接了一个我们设计的板、以便将输出端连接到示波器上。 但是、我们很难显示这些位、因此我们假设输出数据未正确到达连接器。 这就引出了我的第一个问题:我们是否需要做任何事情才能将输出端显示到连接器。 我的第二个问题是:这些位的阈值电压是多少?
谢谢、
Edgar
你好、Edgar
我今天在实验室中使用 ADC12D1800RFRB 进行了检查。
下面是我执行的步骤:
我通过使用高速示波器测量几个不同的信号来验证 FMC 上的信号。 信号是 LVDS、使用单端探头测量时、正负信号的共模电压约为1.25V、峰间摆幅为150mV。
DCLK 信号是连续的、数据信号在启用和禁用 ADC 的测试图形模式时的行为如预期的那样发生变化。
请尝试使用示波器确认信号是否存在。 如果他们在那里、但 FPGA 仍然无法识别他们、请告诉我您正在使用哪款 FPGA 采集板。 过去、我们遇到了一些问题、FPGA 载波卡板需要在 ADC EVM 上连接特定状态或电源信号。 如果没有这种连接、则可能会禁止与 FMC 连接器相关的 FPGA 组正常运行。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Jim B