This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608981/ads7953-ads7953-issue

器件型号:ADS7953

大家好、团队、

我的客户使用 ADS7953、采样 时钟为6.25M、他们每10ms 逐个读取所有16个通道的电压。 有时、他们会发现一个通道的电压不正确、为0、但其他通道的电压正确。 谢谢、您能帮您对这个问题发表意见

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南方、

    它们以哪种模式运行? 还请发送他们将控制寄存器设置为的值。 它是始终是读取为0的相同通道、还是每次发生时都是随机通道? 此外、为了确保当返回值0时、该通道上的输入值是多少? 输入是否可能为0?

    Mike