请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7953 大家好、团队、
我的客户使用 ADS7953、采样 时钟为6.25M、他们每10ms 逐个读取所有16个通道的电压。 有时、他们会发现一个通道的电压不正确、为0、但其他通道的电压正确。 谢谢、您能帮您对这个问题发表意见
此致、
南方
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.