This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:用作 ADS1271 CLK 的 stm32g倍 计时器 PWM 输出信号

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608103/ads1271-stm32f429-timer-pwm-output-signal-used-as-ads1271-clk

器件型号:ADS1271

下面是时钟配置

然后是我们采样的波形

fSCLK/fCLK 比率为0.75

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-您的问题是什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上一张图片所示、频域有一些干扰、我发现 原因是 SPI 中断接收功能 丢失了一些点。