请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC3484 您好!
我们看到 DAC 输出端的信号电平略低、并且谐波电平和杂散也略高。
以下是我们的链:
输出端有一个3dB 衰减器、用于减弱信号。 将满量程单音调发送到 DAC、但信号电平为~-8dBm、而不是> 2-3dBm (根据数据表中的图)。
DAC 配置:以125MHz 的频率发送15MHz 的单音信号(DAC 中的插值设置为8x、最终 DAC 的工作频率为1GHz
DAC 在单音模式(输出@20MHz)下运行时的波形图、谐波低于70dBC、但在本例中、频谱如下所示:
请告知我们如何使输出功率电平正确且谐波达到数据表值。
感谢您抽出宝贵时间帮助我们、
此致、
SM