This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:与 TSC2046相关的原理图查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607049/tsc2046-schematics-query-related-to-tsc2046

器件型号:TSC2046

触摸控制器 IC 的配置如下:

 根据电路原理图、引脚7 (VBAT)和引脚8 (AUX)悬空。 VCC=5V、DCLK、PA6、DIN 和 DOUT 为 SPI 引脚、INT 为中断引脚。

我的问题是、我能否保持 Vbat 和 AUX 引脚断开? 请提供指导。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、您好!

    TSC2046上 VBAT 引脚的功能是整合监测电池电压的功能。 将这个引脚保持悬空、将需要忽略用于测量电池电压的内部 ADC 的读数。 使 VBAT 悬空是可以的。

    AUX 引脚允许 TSC2046测量辅助单端输入。 断开 AUX 并不是一个问题、因为您只需忽略 AUX 输入的内部 ADC 的读数即可。

    如果您有任何后续问题、请联系我们。

    谢谢、
    Reed Kaczmarek