请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2046 触摸控制器 IC 的配置如下:
根据电路原理图、引脚7 (VBAT)和引脚8 (AUX)悬空。 VCC=5V、DCLK、PA6、DIN 和 DOUT 为 SPI 引脚、INT 为中断引脚。
我的问题是、我能否保持 Vbat 和 AUX 引脚断开? 请提供指导。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.