This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:频率输出错误

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179547/dac5681z-wrong-frequency-output

器件型号:DAC5681Z

我从另一个项目继承了一些代码。

它旨在以 60MHz 频率从 FPGA 存储器输出波形。 我知道存储器内容是使用开发板针对该 DAC 进行测试的、因此我不关心这些内容。

我拥有的代码是以250MHz 的速率直接输出数据。 不使用 SERDES 块。 它还在250MHz 下驱动 DCLK 和 CLK_IN。

我已检查并且只有配置寄存器1发生更改、内插被关闭。 所有其他设置均为默认设置。

不过、我从 DAC 获得的输出大约为42.5MHz、而不是60MHz

有人能不能说明为什么会发生这种情况以及我如何解决这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您是否正在写入所有寄存器? 如果是、请发送这些值。 如果不是、您是否在上电后发出硬复位? 在 FPGA 发送数据或硬件同步输入引脚后、您是否使用了软件同步功能?

    此致、

    Jim