您好、支持团队、
客户询问 SPI 命令是否会影响 ADC 采样行为、您能否提供支持? 要接收数据、如果不是 NULL 但使用了 RREG (1字节)或 WREG (1字节)、那么对采样行为或接收数据是否有任何影响?
谢谢、
Koji Ikeda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
客户询问 SPI 命令是否会影响 ADC 采样行为、您能否提供支持? 要接收数据、如果不是 NULL 但使用了 RREG (1字节)或 WREG (1字节)、那么对采样行为或接收数据是否有任何影响?
谢谢、
Koji Ikeda
您好、Koji、
NULL 命令的命令响应是下一帧开头的状态寄存器的内容。
当 RREG 命令被发送到 ADC 时、根据到 ADC 的 RREG 命令字中指定的 nnn nnnn、下一帧中的响应将是单个寄存器数据或多个寄存器数据。 请参阅数据表中图8-23和8-24中的时序。 请注意、在 RREG 命令读取多个寄存器后的帧中不输出 ADC 转换数据。 以下时序显示 了使用 RREG 命令读取单个寄存器时的帧格式。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
戴尔