This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:发送命令会影响 ADC 采样

Guru**** 2973090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178427/ads131m02-sending-command-influence-adc-sampling

器件型号:ADS131M02

您好、支持团队、

客户询问 SPI 命令是否会影响 ADC 采样行为、您能否提供支持? 要接收数据、如果不是 NULL 但使用了 RREG (1字节)或 WREG (1字节)、那么对采样行为或接收数据是否有任何影响?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    NULL 命令的命令响应是下一帧开头的状态寄存器的内容。

    当 RREG 命令被发送到 ADC 时、根据到 ADC 的 RREG 命令字中指定的 nnn nnnn、下一帧中的响应将是单个寄存器数据或多个寄存器数据。 请参阅数据表中图8-23和8-24中的时序。 请注意、在 RREG 命令读取多个寄存器后的帧中不输出 ADC 转换数据。  以下时序显示  了使用 RREG 命令读取单个寄存器时的帧格式。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hella Dale-San、

    感谢您的支持。 RREG 命令是否对 ADC 采样行为和 ADC 输出数据没有影响? WREG 如何? WREG 看起来想要更改寄存器设置并影响 ADC 行为。 在 WREG 之后、何时在 WREG 设置启动和输出的情况下进行采样?

    谢谢、

    Koji Ikeda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    RREG 命令不会影响 ADC 转换、它仅影响 下一帧中将输出的寄存器数据或寄存器数据数量。 WREG 命令本身不会影响转换、但是由 WREG 命令写入的寄存 器可能会影响内部数字滤波器(SINc3和 SINc3 + SINc1滤波器)的趋稳、请参阅下面的反馈。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我还在尝试从设计团队获取更多信息、我会尽快回复您。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔-圣、

    感谢您的支持。 请告诉我您的反馈。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我仍在等待团队的反馈、收到反馈后、我会让您来处理。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    请参阅以下反馈:

    • 对于增益的 WREG、校准偏移和校准增益、它们将立即应用于滤波、而不会与 ADC 时钟同步。 因此、对于 WREG 之后的第1个输出 ADC 数据、ADC 数据输出可能不可靠。 不过、不应影响滤波器时序。  
    • 对于 OSR 设置、建议首先将器件置于待机模式。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔