请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5816EVM 主题中讨论的其他器件: AFE5808、 TSW1400EVM、 AFE5808A、 AFE5816
您好!
我将 AFE5816EVM 与数据卡 TSW1405配合使用、发现没有可用于此组合的 INI 文件。
我已经尝试过5808中的 ini 文件(在这里的论坛中)、我在那里得到了一些通信、但没有看到预期的波形。
是否可以提供 INI 文件?
谢谢、新年快乐!
标记