This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:具有 TSW1405的 AFE5816EVM

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816EVM, AFE5808, AFE5808A, AFE5816
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759146/afe5816evm-afe5816evm-with-tsw1405

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5808TSW1400EVMAFE5808AAFE5816

您好!

我将 AFE5816EVM 与数据卡 TSW1405配合使用、发现没有可用于此组合的 INI 文件。

我已经尝试过5808中的 ini 文件(在这里的论坛中)、我在那里得到了一些通信、但没有看到预期的波形。

是否可以提供 INI 文件?

谢谢、新年快乐!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    感谢您使用 AFE5808 EVM 和 AFE5816EVM。
    实际上、根据用户指南、建议将这两个 EVM 连接到 TSW1400EVM。
    因此、我们将研究您对使用 TSW1405电路板的问题。
    我很快就会回复您。

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE5808_2D00_8A_2D00_12x.ini

    Mark、您好!

    首先、您能否尝试使用随附的用于 AFE5808A 的.ini 文件

    仅用于12位模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈、

    ini 文件和快速操作。

    我将在新一年的稍后时间详细介绍。

    刚试过、看起来工作正常、我可以看到测试模式、所以两个板之间的通信可能都可以。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我可以在 HSDC Pro GUI 中看到测试模式。
    但我无法从 AFE5816的模拟输入中接收信号。
    有什么想法吗? 它是否可以与 ini 文件有关?
    与 AFE 和 FPGA 卡通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    你过得怎么样?
    请查看 TI 网站 AFE5816EVM 用户指南:
    www.ti.com/.../afe5816evm
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    我们仅建议和支持将 AFE5816EVM 与 TSW1400EVM 配合使用。
    因为我们没有尝试使用其他 TSW EVM 的 AFE5816EVM。
    很抱歉。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    无论如何都谢谢。

    我将看到我可以做什么。

    我认为、当我执行测试模式时、由于 LVDS 数据传输的工作原理、它必须与 AFE 有关。

    将在我发现时更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    如您在 TI 网站链接中所见(请参阅用户指南)、
    对于 AFE LVDS 输出器件、我们仅使用 TSW1400EVM 进行数据采集。
    因为 TSW1400还可以为我们的 AFE 器件的许多通道捕获许多数据。
    但其他 TSW EVM (例如、可用于其他目的)
    可能无法实现、我们也不支持其他类型的 TSW EVM
    测试 AFE 器件。

    谢谢、此致、