This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:ADS8598H 读取频率(串行和并行)

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757440/ads8598h-ads8598h-readout-frequency-serial-and-parallel

器件型号:ADS8598H

您好!

我对 ADS8598H 数据读取有两个问题。
数据表显示了此主题中的一些矛盾。

(1)
对于并行读取、RD#低电平和高电平的最小时间均为15ns、这会导致最大值 并行读取频率为33.33MHz。
对于串行读数、最小 SCLK 时间周期为50ns、这会产生最大值 串行读取频率为20MHz。
串行读取频率是否低于并行读取频率?

(2)
在第7.4.2.3.3节"串行数据读取"中、我找到以下短语:
"仅使用一条数据线读取转换数据的主要缺点是、如果在转换后执行数据读取操作、则吞吐量会降低。"
这意味着、即使使用"单通道串行数据读取"、也可以在使用"转换期间读取"时实现最大吞吐量(500kSPS)。
当使用两个通道(DOUTA 和 DOUTB)时、使用"转换后读取"也可以实现最大吞吐量(500kSPS)?

遗憾的是、20MHz (50ns)的最大 SCLK 频率不适合这种情况。 串行读取至少需要72个时钟周期。 72*50ns = 3.6us。
转换时间为1.19us 至1.29us。
使用"转换后读取"时、转换时间会增加读取时间。 1.29us + 3.6us = 4.89us 这是适用于500kSPS 的位工具。
当使用"转换期间读取"时、1.19us 的最小转换时间有点短、无法在 BUSY 的下降沿之前完成3.6us 串行读取。

我期待您的回答。

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niels、


    遗憾的是、您的问题需要比我更详细的信息才能得到良好的答案。 很多应用程序用户都在外出、因此在这个假日季可能需要额外的时间来为您提供一个好的答案。

    我将提出这个问题,但这可能还需要几天的时间。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niels、


    我进行了快速搜索、并找到了有关串行数据读取限制的文章。

    e2e.ti.com/.../2418341

    串行数据读取似乎无法进行500kSPS 读取。 请告诉我这是否能回答您的基本问题。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    首先,我祝愿你新年快乐。

    对我来说、ADS8598H 数据表中仍然存在矛盾:

    根据技术数据、即使使用两条数据线、串行读取也无法达到500kSPS。 但是、根据第7.4.2.3.3节"串行数据读取"中的文本、即使在使用"转换期间读取"时使用"单通道串行数据读取"、也可以实现最大吞吐量(500kSPS)。

    为了简化操作、您可以将其简化为以下问题:

    1. 数据表中的50ns 最小 SCLK 时间周期是否正确?
    2. 最大值是正确的 SCLK 频率低于最大值 并联读数频率?
    3. 当对两条数据线路使用串行读取时、可实现的最大采样率是多少?

    我期待您的回答。
    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niels、


    谢谢你。 新年快乐!

    让我从以下问题开始:

    1.我相信最小 SCLK 周期是50ns 是正确的。 数据表中的时序信息通常基于仿真、然后是设计所用过程的特性描述。

    2.我不确定我是否理解这个问题。 您是否在问最大 SCLK 频率是否应该更快才能获得可使用并行读取方法计时的500kSPS 数据速率?

    3、串行读数的最大采样率为278kSPS。 我仍然认为使用串行读数无法实现500kSPS、数据表中对此进行了错误说明。 我在提供链接的帖子中对此进行了评论。

    我承认、我不是该产品的正常支持(我在假期休息期间加油)。 我将与普通支持人员联系、看看他是否有其他答案或意见。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    尽管您只是度假的替代方案、但您的回答比我过去得到的一些专家回答更有帮助。
    感谢您迄今提供的帮助。

    让我向您解释一下问题2:
    我在其他器件方面的经验是、串行接口的时钟速度通常比并行接口快。
    对于 ADS8598H、这似乎是另一种方法:
    对于串行读数、最小 SCLK 时间周期为50ns、这会产生最大值 串行读取频率为20MHz。
    对于并行读取、是 RD#信号对数据访问长度进行计时、从而充当一种时钟信号。 RD#低电平和高电平的最小时间均为15ns、在一个"时钟"周期内为30ns 求和。 这会产生最大值 并行读取频率为33.33MHz。
    如您所见、当使用其并行接口时、ADS8598H 的输出数据速率可为33.33MHz。 但是、当使用串行接口时、速率会降低至20MHz。

    到目前为止、自本主题的第一个问题出现以来、将近一年过去了: 单击此处
    但 ADS8598H 数据表保持不变。 我想知道原因。

    如果专家组的某个人能在我的问题休假回来后对其提出意见、那将是一件很好的事情。

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niels、

    我听到了 Dale 的回声。 他与设计此器件的印度团队进行了一些沟通(系统工程师也很远程、并且在该位置)。

    500kSPS 采样率仅适用于并行接口。 此外、他还向串行接口添加了一些额外的注释。 带有 DOUTA 和 DOUTB 的串行接口需要18x4=72个 SCLK 周期、总周期时间= 72x50ns+ tCONV+ TD_CNBSY =3.6us+1.24us+15ns =4.855us、因此串行接口的最大采样率为206kSPS、比我在上一篇帖子中提到的慢一些。

    Dale 向系统工程师发送了一封电子邮件、我们将了解是否可以很快更改数据表。 在平均时间内、从第2页开始、每隔一页的底部都有一个可单击的链接、用于提交文档反馈:

    您可以单击链接并提交评论吗? 这可能有助于加快滚球速度(您可能会从系统和设计团队获得更直接的意见)。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    206kSps 不是我希望的答案。 但无论如何、感谢您的帮助。
    我将使用您建议的按钮。

    此致、Niels