This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADS1293EVM 软件时间标度与实时不一致

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756144/ads1293evm-ads1293evm-sw-time-scale-inconsistency-with-real-time

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293、 ADS1118

大家好、

我使用的是 ADS1293EVM 模块、其指定为 SW。

我已将正弦波源(17Hz、2mV)连接到其中一个通道、并注意到测量的时间刻度与实时测量之间存在重大不一致。

图形上2秒的时间窗口持续约3.5个实秒。 禁用滤波器会禁用信号、因此没有它我就无法进行测试。

因此、它基本上会成为一个累积延迟。

这是一个已知问题吗?

谢谢、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    感谢您的发帖!

    从应用于 EVM GUI 的17Hz 输入信号到计算机屏幕上查看的 EVM GUI 有多种延迟源。

    首先也是最重要的是数字滤波器的稳定时间。 查看数据表的第8.3.8节、您可以看到解释延时时间的公式、以秒为单位。

    下一个延迟来源是通过 USB 连接从设备到计算机。 遗憾的是、这一瓶颈是 ADS1293EVM 无法支持实时数据流的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexander。

    我知道、由于滤波器/通信存在延迟问题、当然这些延迟在毫秒范围内。  

    当我使用102400Hz 的采样频率时、我会得到一个适当的延迟(图像上的红色矩形)。 当我更改为204800Hz 时、我会得到一些令人无法忍受的结果-> 2s 的持续时间为3.8s (图像上的黄色矩形)。

    根据公式、应降低较高采样频率下的延迟。

    现在、我将使用带 EVM 的 NI-8452器件。 希望这是一个软件问题、而不是 ADS1293问题。

    您将不断了解最新信息。

    谢谢、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    我从我们现有的 ADS1293客户那里没有听说过这样的问题、这让我认为这是一个 GUI 错误。 但是、我确实找到了一个客户报告类似问题的主题-很遗憾、该修复未与客户确认。

    e2e.ti.com/.../535324

    请告诉我 NI-8452如何进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    也许这个问题会向其他人提出,但作为主要议题的延续,我将在这里提出。

    我有 NI-8452器件。

    我成功地与 ADS1118进行了通信-因此我知道 NI-8452正常工作。

    当我尝试与 ADS1293通信时、SDO 线路保持低电平、尽管其余线路看起来很好(至少是时序和电压方面的)。 请参阅图像:

    NI-8452的 MISO 线路甚至未加载此处的 SDO 线路(只是为了验证是否存在"驱动器"问题)。

    根据 ADS1293 DS、SDI 线路在上升沿被采样8个前时钟。 同时、SDO 线路处于三态。

    从第8个时钟的下降沿开始、SDO 线应由 ADS1293驱动-而不是这样。

    请提供协助。

    提前感谢、

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    很抱歉耽误你的时间-我假期都不在办公室了。

    这并不是马上显而易见的、但您是否在测试之间更改了 SPI 通信设置?

    对于 SPI 通信设置、ADS1118使用 CPOL = 0和 CPHA = 1。
    ADS1293数据表未专门列出这些设置、而是查看图2。 在数据表中、并在下面的链接中将其与图像进行比较、SPI 设置应为 CPOL = 0和 CPHA = 0。

    ez.analogue.com/.../4520.34d5b3c4e00dda2a08868ede5cd17ab0.png
    e2e.ti.com/.../2315934
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Alex。

    希望您的假期顺利。

    显然、为了在外部使用 SPI、必须移除 EVM SPI 线路上的四个串联电阻。

    MCU 引脚在上电和加载线路时不处于三态。

    我将它们移除后、一切都很好。

    信号也没有延迟。 这可能仅是 EVM 软件的问题。

    感谢您的帮助、

    Oleg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为 Oleg 提供帮助、
    我希望您也能享受这一假期。
    很高兴看到您的问题得到解决!
    如果您有其他问题、请通过启动新主题来告知我们!