This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:tDRPW 的最小值

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741458/ads1672-minimum-value-of-tdrpw

器件型号:ADS1672
您好!
 

 我们收到了一位客户关于 ADS1672 tDRPW 的最小值和最大值的问题。

数据表中有 tDRPW (典型值)= 1 tclk 的说明。(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1672.pdf)

■问题
 
tDRPW 的最小值和最大值是多少?
DRDY 的脉冲宽度是否随温度变化而变化?
 
 在我们客户的电路板上、ADS1672 连接到 FPGA、有时 DRDY 脉冲宽度为  
短于1 tCLK 的时间、如下所示、这会导致误差。
    tCLK   = 240ns
    tDRPW = 235ns (良好)
    tDRPW = 85ns (不良)


我们想知道 ADS1672中是否存在使  DRDY 脉冲宽度变为高电平的故障模式
小于  1tCLK、或者它与 FPGA 的通信时序有关。
 
请告诉我们原因是什么、我们还可以检查其他哪些问题来解决。
此致
Morita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinchi、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您能不能让我们更详细地了解您的设置? SCLK 的速度有多快? 您如何控制 START 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morita-San、

    感谢您的发帖。

    我们将要求设计人员查看这个。 是否可以在与 CLK 和/DRDY 相同的映像中捕获 SCLK? 此外、还需要有关器件配置的更多详细信息、请尽可能告知我们客户的设置。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom 和 Ryan、

    非常感谢您的回复。

    以下是客户的设置。

    μ●配置

    ・SCLK_SEL=1 :Ω 上拉至3.3V

    ・数据速率[1:0]=11:上拉至3.3V

    ・LL_CONFIG=1 :Ω 上拉至3.3V

    ・FPATH = 0 :Ω 连接至 GND

    SCLK 与 CLK 频率相同时约为240ns。

    START 引脚由 FPGA 控制、在开启电源后从低电平固定为高电平。

    示波器波形随附。

    e2e.ti.com/.../ADS1672_5F00_Waveform_5F00_GOOD_5F00_181031.pdf

    e2e.ti.com/.../ADS1672_5F00_START-signal-rising-waveform_5F00_181029.pdf

    我想隔离一下 DRDY 的短脉冲宽度是由器件故障引起的、还是由正常宽度引起的原因。

    此致、
    Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morita、

    您能否从原始帖子中阐明"错误"的含义以及"导致错误"? 转换数据是不是错误的、还是仅仅是短 DRDY 信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您考虑这个问题。
    此问题影响了我们客户的生产计划、因此我们感谢您的快速响应。

    很抱歉、详情不完整。
    原始 POST 中的"错误"约为 DRDY 脉冲宽度。
    "导致错误"是指 FPGA 上的错误读数。 由于 DRDY 脉冲较短
    FPGA 无法识别 DRDY 脉冲、因此导致错误。

    我们想知道这种行为是否是 ADS1672使用案例的可能情形?
    以及可能的原因。

    此致
    Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、Ryan

    关于这个问题的任何建议。
    此问题需要立即解决、因为生产线将停止、直至得出结论。

    如果您对上述问题有任何意见、请告知我们。

    此致
    Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita、

    在您为"ADS1672_Waveform_Good "和"ADS1672_Start"信号发送的 PDF 图中、我怀疑示波器上启用了带宽限制(我不理解为什么要消隐部分显示屏)。  在原始直列式图中、我怀疑 BW 限制已关闭。  您能否为我们提供与"良好"类似但显示"不良"行为的图解?  您似乎在使用相对较慢的 tCLK 运行、但这不应导致此类问题。  可能会有噪声进入起始信号或者可能也会导致问题的 SCLK/TCLK。  /CS 和其他控制引脚的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    "ADS1672_Waveform_Good"清楚地显示了/DRDY 和第一个 SCLK 上升沿之间的足够延迟、以及最后一个 SCLK 下降沿和下一个/DRDY 之间的足够延迟。 您能否与 CLK、SCLK、/DRDY 共享针对"不良"响应的相同范围捕获并启动? 我们需要查看器件是否在 SPI 读取期间完成转换。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Morita-San 您好-您是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在"错误"响应中、我还没有获得相同的示波器捕获。

    我会随时向您提供最新信息。

    在相同条件下、DRDY 的脉冲宽度发生变化的原因是什么?

    哪个信号或时钟会影响 DRDY 的脉冲宽度?

    此致、
    Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    很抱歉、信息不完整。

    我们的客户一直在尝试重新制造这种行为、但很遗憾
    无法重新生成相同的问题。

    但是、由于此问题及其原因的不确定性、生产线停止、
    我们需要一个结论来要求客户继续进行生产。

    如果我们可以说 DRDY 脉冲宽度在任何可能的情况下都不会持续如此短、
    我们可以要求他们更换 IC 并继续生产。

    如果我们想知道哪些是我们应该与 DRDY 一起测量的信号
    解决此问题? START/SCLK/CLK//CS/DOUT.

    我们想知道这种行为是否是 ADS1672使用案例的可能情形?
    或者、该特定 IC 有问题、因此应进行更换。

    此致
    Morita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Morita-San、

    感谢您的更新。 我知道客户在更换 IC 后暂时可以继续生产、但他们仍然想知道根本原因。

    让我在离线时跟进您、同时等待设计团队提供更多信息。 我们可以在知道原因后在这里发布一个解决方案。

    此致、