你(们)好
我需要同步3个器件。
DACCLKSE = 6000MHz 时的主器件输入时钟。
DACCLKDIFF = 250MHz 时的次级输入时钟
SYSCLK = 250MHz 与 DACCLKDIFF 同相同步。
当主时钟来自 DACCLKSE (6000MHz)时、是否可以使用同步所有器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要同步3个器件。
DACCLKSE = 6000MHz 时的主器件输入时钟。
DACCLKDIFF = 250MHz 时的次级输入时钟
SYSCLK = 250MHz 与 DACCLKDIFF 同相同步。
当主时钟来自 DACCLKSE (6000MHz)时、是否可以使用同步所有器件?
您好 Eben
您是否有任何方框图来说明与 FPGA 的连接(当主时钟为 DACCLKSE 时)?
我是否需要使用所有3个输入 DACCLK SE + DACCLK Diff + SYSREF?
DACCLKSE = 6000MHz
DACCLK 差分= 250MHz
SYSREF 与 DACCLK 差分同步
在同步过程中、我是否需要 SYSREF 上升沿与 DACCLKSE 同步?
谢谢
您好、Moti、
-使用 DACCLKSE 不会更改与 FPGA 的连接。 DACCLKSE 和 DACCLKDIFF 被连接至一个2:1复用器、此复用器选择这2个输入中的一个。 请参阅数据表中的图52。
-您不需要全部3个输入,只需要一个时钟输入和 SYSREF
-您只需确保 SYSREF 和 DACCLK 之间始终存在固定的时序关系。
如果您将使用6GHz 外部时钟作为 DACCLK、我建议您查看数据表第8.3.1节中的 SYSREF 采集电路。 这将帮助您可靠地捕获用于同步的 sysref。
谢谢、
埃本
您好 Eben
感谢您的说明。
据我了解、当我将 SYSREF 与 DACCLK 同时使用时、所有 DAC 都将同步。
但是、如果 FPGA 参考时钟是、如何将 FPGA JESD204B (1类) Tx 部分链接同步到所有 DAC
仅对6000MHz DACCLK (250MHz)进行分频?
JESD204B 发送器(FPGA)和所有 JESD204B 接收器(DAC)是否需要同时接收 SYSREF?
此致
莫蒂