Other Parts Discussed in Thread: DAC5672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC5652AEVM 主题中讨论的其他器件:DAC5672EVM
您好!
我具有以下配置:
1) 1) ZED 板连接为数据源;输出= 1MHz 14位正弦输出。
2) 2) TCXO 生成40MHz LVCMOS 输出作为时钟基准。
3) 3) DAC5672EVM。
未从 DAC5672EVM 获取正弦输出。
根据 DAC5672/62/52 14位和12位双通道 DAC EVM 用户手册进行连接(修订版 B)。
请帮助进行调试!