This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652AEVM:Zedboard 和 DAC5672evm 的配置和设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756213/dac5652aevm-configuration-and-setup-for-zedboard-and-dac5672evm

器件型号:DAC5652AEVM
主题中讨论的其他器件:DAC5672EVM

您好!

我具有以下配置:

1) 1) ZED 板连接为数据源;输出= 1MHz 14位正弦输出。

2) 2) TCXO 生成40MHz LVCMOS 输出作为时钟基准。

3) 3) DAC5672EVM。

未从 DAC5672EVM 获取正弦输出。

根据 DAC5672/62/52 14位和12位双通道 DAC EVM 用户手册进行连接(修订版 B)

请帮助进行调试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guruditya、

    此帖子已传递给负责此器件的工程师。 他们应该很快就会回来。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guruditya、

    这是一个 CMOS 器件、时钟和数据必须为 CMOS 电平(2V 最小高电平输入电压、来自 GND 的0.8V 低电平输入电压)。 您不能对数据使用正弦波。 您的 LVCMOS 时钟振幅也可能会很低。

    此致、

    Jim