This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:PGA 在有噪声的 AVDD 下无法正常工作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753788/ads1292r-pga-not-working-properly-with-noisy-avdd

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

请帮助我们解决该模拟前端放大问题。 在附件中,顶部波形(通道3)是模拟差分输入信号,中间波形是 PIN8 - PIN7的数学运算(PGA2P 和 PGA2N 的差分信号),底部波形是芯片电源 AVDD (交流耦合)。 当我们的 AVDD 出现一些噪声时、放大后的信号会降至零。 您对 ADS1292中的电路有什么问题有什么看法吗? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    由于 AVDD 是交流耦合的、因此我无法判断绝对幅度是多少、但可能会违反数据表设置的工作条件。 我建议清理 AVDD (可能还有 DVDD)信号路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    单从这种范围捕获就很难理解问题。 您能否使用 ADS1292R 详细说明系统:PGA 输入端施加的电压是多少、如何配置器件(电源、寄存器设置)、电源源自何处等?

    我也很好奇、您决定首先仔细研究这个问题的原因。 您是否未从 ADS1292R 获取有效数据?

    AVDD 上的毛刺脉冲间隔大约为5.5秒。 您的电路板上是否每~5.5秒发生一次?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们一定会尽可能地清洁 AVDD。 我们只是想知道什么情况(如 AVDD 超出范围、偏移超出范围或闩锁)会导致输出进入电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在大多数时间都从 ADS1292R 中获得了有效数据。 该电源轨输出仅在我们的板载充电电路接通时发生、这会在 AVDD 上产生大量噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    充电期间、请探测通道输入引脚(INxP 和 INxN)、PGA 输出引脚(PGAxP 和 PGAxN)和 AVDD 电源引脚处的电压。 这将使我们更好地了解输出削波时的器件条件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ke、

    您是否已解决 ADS1292R 的问题?