您好!
我的客户对 TX517有一些问题。
[第1季度]
D/S 中的表2中列出了"不允许的逻辑状态"
我同意不允许使用"禁止模式1"和"禁止模式2"、因为它们是一个短路故障条件。
D/S 中的表3列出了"17级输出的示例输入数据集"
该表中有一些不允许的逻辑状态。
例如、我认为"输出电平6"对应于"禁止的模式2"、因为 INP0B 和 INN0B 处于开启状态。
如何解释?
我能不能认为 INP0x 和 INN0x 将允许出现"短路"故障情况?
[第2季度]
TX517可为单端生成5级输出。
我的理解是否正确?
输出电平2:INP1x=ON、INN1x=OFF、INP2x=OFF、INN2x=OFF、INP0x=OFF、 INN0x=关闭
输出电平1:INP1x=OFF、INN1x=OFF、INP2x=ON、INN2x=OFF、INP0x=OFF、 INN0x=关闭
输出电平0:INP1x=OFF、INN1x=OFF、INP2x=OFF、INN2x=OFF、INP0x=ON、 INN0x=开
输出电平-1:INP1x=OFF、INN1x=OFF、INP2x=OFF、INN2x=ON、INP0x=OFF、 INN0x=关闭
输出电平-2:INP1x=OFF、INN1x=ON、INP2x=OFF、INN2x=OFF、INP0x=OFF、 INN0x=关闭
[第3季度]
他们似乎需要快速上升/下降时间。
因此、他们正在考虑是否可以按如下方式使用该器件。
HV1=40V、HV2=40V、HV0=5V
LV1=0V、LV2=0V、LV0=0V
是否可以进行此配置?
HV1=40V、HV2=40V、HV0=5V
LV1=-30V、LV2=-20V、LV0=-5V
是否可以进行此配置?
[第4季度]
他们正在考虑是单端还是差分。
我的理解是否正确?
与单端相比、差分具有以下优势。
更高的输出电压
2.输出电平高达17 (单端输出电平高达5)
3.更好的共模噪声
与单端相比、差分具有以下缺点。
需要多种电源电压
2.只有1个输出
还有其他优点/缺点吗?
此致、
Hiroshi Katsunaga