This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517:不允许的逻辑状态和一个17电平输出的示例输入数据集

Guru**** 2980840 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740786/tx517-disallowed-logic-states-and-example-input-data-set-of-a-17-level-output

器件型号:TX517

您好!

我的客户对 TX517有一些问题。

[第1季度]

D/S 中的表2中列出了"不允许的逻辑状态"

我同意不允许使用"禁止模式1"和"禁止模式2"、因为它们是一个短路故障条件。

D/S 中的表3列出了"17级输出的示例输入数据集"

该表中有一些不允许的逻辑状态。

例如、我认为"输出电平6"对应于"禁止的模式2"、因为 INP0B 和 INN0B 处于开启状态。

如何解释?

我能不能认为 INP0x 和 INN0x 将允许出现"短路"故障情况?

[第2季度]

TX517可为单端生成5级输出。

我的理解是否正确?

输出电平2:INP1x=ON、INN1x=OFF、INP2x=OFF、INN2x=OFF、INP0x=OFF、 INN0x=关闭

输出电平1:INP1x=OFF、INN1x=OFF、INP2x=ON、INN2x=OFF、INP0x=OFF、 INN0x=关闭

输出电平0:INP1x=OFF、INN1x=OFF、INP2x=OFF、INN2x=OFF、INP0x=ON、  INN0x=开

输出电平-1:INP1x=OFF、INN1x=OFF、INP2x=OFF、INN2x=ON、INP0x=OFF、 INN0x=关闭

输出电平-2:INP1x=OFF、INN1x=ON、INP2x=OFF、INN2x=OFF、INP0x=OFF、 INN0x=关闭

[第3季度]

他们似乎需要快速上升/下降时间。

因此、他们正在考虑是否可以按如下方式使用该器件。

HV1=40V、HV2=40V、HV0=5V

LV1=0V、LV2=0V、LV0=0V

是否可以进行此配置?

HV1=40V、HV2=40V、HV0=5V

LV1=-30V、LV2=-20V、LV0=-5V

是否可以进行此配置?  

[第4季度]

他们正在考虑是单端还是差分。

我的理解是否正确?

与单端相比、差分具有以下优势。

更高的输出电压

2.输出电平高达17 (单端输出电平高达5)

  3.更好的共模噪声

与单端相比、差分具有以下缺点。

需要多种电源电压

2.只有1个输出

还有其他优点/缺点吗?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?
    感谢您帮助客户使用 TX517器件。
    我们将研究这些客户问题
    很快就会回复。

    再次感谢您!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
    陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TX517_5F00_User_5F00_Guide_5F00_slou317b.pdf

    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?

    请允许我们回答几个问题

    此外、我们还将继续回答其他更多问题。

    谢谢!

    只需通知您。

    1) OUTA (通道 A)和 OUTB (通道 B)是两个独立的输出引脚。

      TX517只能运行(输出)一个输出通道、而不能运行另外一个通道。

      因此、TX517有两个输出通道、它们的电路是分离的。

      因此、使用 OUTA 和 OUTB 之间的变压器、

       这只是一个可选选择。

    2) 2)运行一个通道时、每个通道最多可输出5个电平。

    3) 3)当我们尝试使用一个通道输出的减法时

      另一个通道输出

      (例如 OUT-OUTB)、我们可以获得更高的输出电压

      我们还可以创建多达17个级别。

      (请查看随附的 TX517用户指南。)

    4) 4)使用变压器执行 outa-outTB

      显示通道 A 输出之间电压差的一种方法

      和通道 B 输出。

      我们还可以在示波器上仅使用两个示波器探针

      以测量电压差(例如 outa-outTB)。

    5)在数据表中、

      "单端:5级"是指仅使用时

       OUTA 输出或 OUTB 输出。

      "差分:17级"是指连接两者时

       OUTA 输出和 OUTB 输出。

       输出电压可高达200Vpp (在差分模式下)。

    6) 6)用户指南显示了以下情况:

      当 OUTA 具有5级电压输出时

      OUTB 具有5级电压输出。

      它显示了什么是输入图形设置:

    a)对于5级(输入模式设置):

       注意:此设置与客户的[Q2]不同。

    b) 5级(OUTA =单端且 OUTB =单端且差分= OUTA - OUTB 时的输出波形):

    非常感谢!

    周末愉快!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?

    我们使用我们的 TX517 EVM 用户指南仔细检查了客户的问题[Q2]。

    客户创建 TX517 INxxA 输入模式设置来生成5级输出。

    没错。

    这与我们的《TX517用户指南》5级模式设置相同。

    请查看以下内容:

    1) 1)这显示了我们的 INxxA 输入模式(针对5级)设置:

    请注意:由于 TX517内的 P-FET、需要将 P 输入信号反相。

    2)下面显示了输出波形(5级)设置:

    请看一下。

    非常感谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    感谢您确认[Q2]。

    对于[Q1]、
    我了解到 INP0x 和 INN0x 将允许[Q2]的答案中出现"短路"故障情况。

    [Q3]如何?

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?

    非常感谢您为客户提供 TX517的帮助。

    是的、对于客户的[Q1]问题:

    如果 INP0x=on 和 INN0x=on 同时允许出现"短路" 故障情况、  

    HV0x 和 LV0x 输出都必须遵循以下内容:

    HV0x <= 1.9V、LV0x >=-1.9V

    对于客户的[Q3]问题:

    发件人:

    HV1=40V、HV2=40V、HV0=5V

    LV1=0V、LV2=0V、LV0=0V

    答案是:

    HV1必须>= HV2、如果 HV1 = HV2、则 HV1和 HV2必须完全相同。

    LV1必须<= LV2、如果 LV1=LV2、则 LV1和 LV2必须完全相同。

    HV0=5V 不正常、因为 HV0必须<= 1.9V

    LV0=0V 是正常的、因为 LV0 >=-1.9V

    发件人:

    HV1=40V、HV2=40V、HV0=5V

    LV1=-30V、LV2=-20V、LV0=-5V

    答案是:

    HV1必须>= HV2、如果 HV1 = HV2、则 HV1和 HV2必须完全相同。

    LV1 <= LV2、因此它们是可以的。

    HV0=5V 不正常、因为 HV0必须<= 1.9V

    LV0=-5V 不正常、因为 LV0必须>=-1.9V

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen-San、

    感谢您的快速响应。

    但我无法理解以下项目。

    * HV0x <= 1.9V、LV0x >=-1.9V

    下面是 D/S 中的建议运行条件

    1.9V@HV0x 和-1.9V@LV0x 是典型值。

    为什么 HV0x=5V 和 LV0x=-5V 不被接受?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?

    是、适用于 TX517器件

    此条件:HV0x <= 1.9V 且 LV0x >=-1.9V 、

     同时设置 INP0x=on 和 INN0x=on 时。

    ------------

    如果同时设置 INP0x=ON 和 INN0x=OFF

    或者如果同时设置 INP0x=OFF 和 INN0x=ON

    或者、如果同时设置 INP0x=OFF 和 INN0x=OFF、

    那么 HV0x=5V 和 LV0x=-5V 是可以接受的。

    从 TX517数据表中:

    ------------

    因为 在 TX517数据表中、一般而言、

    不建议 INPxx 和 INNxx 引脚 同时导通(=禁止)。

    请查看:

    非常感谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    感谢您的清晰评论。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    抱歉、我们无法理解[Q3]的答案。
    我向晓辰提出了一些问题,但我在此提出以下问题,因为这是这一职位的延续。

    也不会 也不是 状态为 INP0x=on 和 INN0x=on。
    为什么需要"HV0x <= 1.9V 和 LV0x >=-1.9V"的条件?

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?

     很抱歉 、缺少    条件的详细描述(如下所示):

    当要求 HV0x <= 1.9V 且 LV0x >=-1.9V 的条件时、

    这仅基于 INP0x=on 和 INN0x=on 的同时。

    因为 和 都不是基于上述情况、

    因此、HV0x <= 1.9V 且 LV0x >=-1.9V 时不需要这些电压。

    下面是更多完整的答案

    原因 和 :

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    感谢您的快速响应。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga