This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:PLZ、请帮帮我。

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754855/ads1292r-plz-help-me

主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1292

ART 编号:ADS1292R

我不习惯编码

我可以很好地读取测试信号。  

*采样率250Hz

y 轴为 mV、x 轴为样本数。

但我无法从与 CH1连接的电极读取正确的信号。 信号是来自函数发生器的3Hz-50mVpp 正弦波。

*采样率500Hz。

y 轴为 mV、x 轴为样本数。

它与3Hz 类似(500个样本中的三个周期波、1秒)、但仅具有正极性。 振幅也不正确。

因此、我更改了输入电缆的极性。 然后、

 (笑声)

我想读取整个正弦波。 为什么会发生这些错误? 我的原理图是

VREF 在2.42V 时测得良好

和寄存器集  

WRITE_REG (0x01、0b10000010);
WRITE_REG (0x02、0b10100000);
WRITE_REG (0x03、0b00010000);
WRITE_REG (0x04、0b00000000);
WRITE_REG (0x05、0b10000000);
WRITE_REG (0x06、0b00000000);
WRITE_REG (0x07、0b00000000);
WRITE_REG (0x08、0b00000000);
WRITE_REG (0x09、0b00000000);
WRITE_REG (0x0A、0b00000011);
WRITE_REG (0x0B、0b00000000);

PLZ、请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seonjo、

    我怀疑您在使用 ADS1292的信号发生器上没有任何 DCBIAS (偏移)设置。 使用单端电源(AVSS 接地、AVDD 为+3.3)时、输入信号必须保持在0V 以上。 尝试向您的输入信号添加一些正失调电压、看看这是否可以解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议/请说明如何正确连接 INN 以测量 ECG/EMG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seonjo、

    很抱歉、我们有许多文章和文档供您查看-请尝试此链接作为入门:

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp