This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:SPI 接口的隔离器通道数

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756935/ads1278-the-number-of-isolator-channels-for-spi-interface

器件型号:ADS1278

大家好、团队、
我们的客户 希望将 ADS1278与 SPI 接口配合使用。
请 告诉我  所需数字隔离器的通道数。
如果您有推荐的隔离器、请与我分享器件型号。

此致、
顺锡克·戈雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goa-San、

    如果您在隔离式系统中使用 ADS1278、则可以考虑在 TDM 模式下运行产品、以减少穿过隔离栅所需的数字线路数量。  与在离散数据模式下使用8条 DOUT 线路相比、这将限制数据吞吐量。

    下面的图77显示了 TDM 模式下的接口、而图80显示了分立模式接口。  在 TDM 模式下、您将需要三个隔离器通道(SCLK、DOUT 和 DRDY/FSYNC)。  在 SPI 模式下、DRDY 是 ADS1278的输出、在帧同步模式下、DRDY 是 ADS1278的输入。  在离散模式下、您将需要10个隔离通道(SCLK、DOUT1-8、DRDY/FSYNC) SCLK 将作为输入、DOUT1-8为输出、在 SPI 模式下、DRDY 为输出、在帧同步模式下、FSYNC 为输入。

    ISO77xx 系列数字隔离器非常适合此应用、并且根据您选择的通信模式、有6/4/3/2/1通道型号。