This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:安装 EVB 失败

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756849/ads131a04evm-install-the-evb-fail

器件型号:ADS131A04EVM

你(们)好,先生

我安装 ADS131 EVB 并安装驱动程序 DELTASIGMAEVAL-GUI-INSTALL  

但系统仍然无法找到 EVB、如下所示、请告知它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、


    对于 ADS131A04EVM、需要安装两个组件。 首先、我想您已经安装了 Δ-Σ ADC 评估软件。 但是、您还需要安装 ADS131A04EVM 评估软件器件包。 对于使用评估软件的每个 EVM、每个 EVM 都有单独的器件封装。

    拔下 EVM、然后安装 ADS131A04EVM 评估软件器件包。 这可以在 ADS131A04EVM 登录页面上找到。 在"立即订购"部分、您应该能够找到器件包的下载按钮。

    如果有一些驱动程序问题、您可能需要进行一些调试。 《Δ-Σ ADC 评估软件用户手册》第2.3.2节提供了一些基本建议。

    安装后、将其发布回此处。 如果这解决了问题、那就太好了。 如果这无法解决问题、我们可以查看其他解决方案。


    吴约瑟