请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04EVM 我安装 ADS131 EVB 并安装驱动程序 DELTASIGMAEVAL-GUI-INSTALL
但系统仍然无法找到 EVB、如下所示、请告知它、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我安装 ADS131 EVB 并安装驱动程序 DELTASIGMAEVAL-GUI-INSTALL
但系统仍然无法找到 EVB、如下所示、请告知它、谢谢
Alex、
对于 ADS131A04EVM、需要安装两个组件。 首先、我想您已经安装了 Δ-Σ ADC 评估软件。 但是、您还需要安装 ADS131A04EVM 评估软件器件包。 对于使用评估软件的每个 EVM、每个 EVM 都有单独的器件封装。
拔下 EVM、然后安装 ADS131A04EVM 评估软件器件包。 这可以在 ADS131A04EVM 登录页面上找到。 在"立即订购"部分、您应该能够找到器件包的下载按钮。
如果有一些驱动程序问题、您可能需要进行一些调试。 《Δ-Σ ADC 评估软件用户手册》第2.3.2节提供了一些基本建议。
安装后、将其发布回此处。 如果这解决了问题、那就太好了。 如果这无法解决问题、我们可以查看其他解决方案。
吴约瑟