This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:如何从现场总线获取功率

Guru**** 2927560 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, TIDA-01504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753761/dac8742h-how-is-power-drawn-from-the-fieldbus

器件型号:DAC8742H
Thread 中讨论的其他器件:ProfibusTIDA-01504

有关将 DAC874xH 用于 FOUNDATION 现场总线和 Profibus PA 的信息似乎非常有限。  有没有我不想找的地方?

我目前的问题是 DAC874xH 对总线供电现场总线器件的支持能力。  现场总线器件通常由其通信的同一总线供电。   该器件将消耗固定数量的电流为自身供电、然后调制电流以生成通信信号。

DAC874xH 是否支持根据需要配置从现场总线汲取的电流以为现场总线器件供电?  如果是,如何做到这一点?  如果没有、您能建议如何在 DAC874xH 外部执行它吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赛勒斯、

    我们正在设计一个专用于 FOUNDATION Fieldbus 的参考设计、这是发布这些器件时遇到 FF 堆栈本身相关困难/延迟的主要原因、因为我们以前没有 FF 堆栈。 现在、我们已经非常接近拥有一个正常工作/完整的堆栈、并且正在对硬件进行一些调整、以便在该参考设计上继续取得进展。 我们希望明年初能有一些东西。

    DAC874xH 基本上只提供 FOUNDATION 现场总线中使用的曼彻斯特编码波形所需的编码器和解码器功能。 用于控制回路电流等的物理层的其余部分被认为是外部组件。

    在许多方面、基金会现场总线发送器看起来与4-20mA/HART 发送器非常相似。 我们为启用 HART 的4-20mA 变送器 TIDA-01504提供了使用分立式组件的参考设计、您可以将其作为起点。

    当然、在 FOUNDATION 现场总线中、不需要动态直流电流值、因此您可以想象用静态偏置电压替换这部分。 或者、具有可编程性对于利用不同的传感器很有价值、这些传感器可能需要在环路上具有不同的静态电流值。

    此外、在与 TIDA-01504进行比较时、滤波器组件值和增益设置电阻器需要进行一些修改才能满足 FF 要求、但在大多数情况下、我认为可以通过更改 BOM 来促进 HART 与 FF/PA。 我们还将在 FF 认证完成之前发布有关该主题的参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您的详细答复。  该参考设计很有用。  我看到您对使用静态偏置电压的理解。  我将获得一个评估板、看看我可以用它做什么。  它看起来需要一些外部电路。

    您是在开发自己的堆栈、还是只是从其他人自定义一个堆栈?  如果您要自己制作、是否有计划将其提供给 FF/PA 器件开发人员?  如果没有、我是否可以询问您使用的是哪个堆栈?  我越接近使用 TI 的功能、就越容易使用应用手册和其他支持方法。

    我将急切地关注 FF 参考设计。

    再次感谢、

    Cyrus

    PS: 你是骑自行车的人吗?  我注意到您的用户图标。  我们有几个人在天气允许的情况下经常外出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cyrus、

    我和我的团队更加注重模拟、因此我们内部没有开发完整基础现场总线堆栈的专业知识。 因此、我们决定让第三方参与堆栈开发。 如果您想进一步讨论堆栈、我可以通过您在创建 myTI.com 帐户时使用的电子邮件地址与您联系。

    是的、我尽量在周末投入尽可能多的里程、尽管时间变化/天气使得这一年中的这段时间变得不太愉快。