请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8742H Thread 中讨论的其他器件:Profibus、 TIDA-01504
有关将 DAC874xH 用于 FOUNDATION 现场总线和 Profibus PA 的信息似乎非常有限。 有没有我不想找的地方?
我目前的问题是 DAC874xH 对总线供电现场总线器件的支持能力。 现场总线器件通常由其通信的同一总线供电。 该器件将消耗固定数量的电流为自身供电、然后调制电流以生成通信信号。
DAC874xH 是否支持根据需要配置从现场总线汲取的电流以为现场总线器件供电? 如果是,如何做到这一点? 如果没有、您能建议如何在 DAC874xH 外部执行它吗?
感谢你的帮助。