This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:IDAC 精度规格问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754533/ads1261-idac-accuracy-specification-questions

器件型号:ADS1261

 

尊敬的技术支持团队:

 

我有一些有关 ADS1261 IDAC 规格的问题。

 

① μ A

是否正确理解了精度和以下相同的电流幅度?

 

电流精度规格为±4%。 当 IDAC1和 IDAC2都设置为1000uA 时,最大范围为960uA~1040uA (精度)。

IDAC1和 IDAC2之间的差值最大±1%、因此当 Idac1=1000uA 时、Idac2可能会漂移1000uA±10uA (相同的电流幅度)

 

② μ A

数据表中"不同电流幅度"±1%的含义是什么?

 

③ μ A

AVDD 的纹波是否会影响 IDAC 的"匹配误差"规格?

Datahsheet 具有如图47所示的"温度与匹配错误"、但它没有" AVDD 与匹配错误的漂移"。

我想确认一下。

  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1. 没错。 这些电流范围对指定的精度有效。
    2. 我并不完全确定为什么我们需要为不同 IDAC 电流指定匹配规格。 为简单起见、假设两个 IDAC 在相反方向可能有4%的误差是可以节省的;但是、我认为此指标的重点是假设两个 IDAC 倾向于在同一方向上出现误差(即它们的误差有点相关)。 正如我所解释的、IDAC1可能具有+0.5%的误差、IDAC2可能具有-0.5%的误差、因此当"添加"时、当设置为不同的电流时、它们将具有1%的组合匹配误差。

    3. 我没有关于电源抑制的任何数据、因为它与 IDAC 电流有关; 但是、只要电源纹波不会使 IDAC 合规电压超出规格、那么 IDAC 电流幅度对电源电压或电源纹波的敏感度就应该很小。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Hall:

    感谢你的答复。

    我还有一个关于 "不同的电流幅度"的问题。

    我绘制了这张图。 当 IDAC1=500uA 且 IDAC2=1000uA 时、"不同的电流幅度"意味着在1000uA (虚拟基准)点的 IDAC1线路上±1%(典型值)?

    或者、 "不同的电流幅度(类型±1)"行是否位于  "相同的电流 幅度(最大值±1)"内?  

    如果您向 ADS1261的开发人员确认并查看我的图纸、我会很高兴。

    e2e.ti.com/.../ADS1261_5F00_IDAC.pptx

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我找到了有关这方面的一些特性数据。 希望此图将有助于:

    请注意、X 轴和各行(颜色各不相同)构成了 IDAC 电流设置的所有组合。 因此、沿 x 轴任意点的点垂直分布显示了一个 IDAC 的电流设置将如何影响另一个 IDAC 的精度。

    对于最低电流设置(50和100uA)、甚至1.5mA 设置、 几乎没有任何额外的误差取决于其他 IDAC 的配置方式。 对于所有其他 IDAC 设置、似乎存在一个+/- 0.3%的误差、这可能会增加初始误差。