Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
尊敬的技术支持团队:
我有一些有关 ADS1261 IDAC 规格的问题。
① μ A
是否正确理解了精度和以下相同的电流幅度?
电流精度规格为±4%。 当 IDAC1和 IDAC2都设置为1000uA 时,最大范围为960uA~1040uA (精度)。
IDAC1和 IDAC2之间的差值最大±1%、因此当 Idac1=1000uA 时、Idac2可能会漂移1000uA±10uA (相同的电流幅度)
② μ A
数据表中"不同电流幅度"±1%的含义是什么?
③ μ A
AVDD 的纹波是否会影响 IDAC 的"匹配误差"规格?
Datahsheet 具有如图47所示的"温度与匹配错误"、但它没有" AVDD 与匹配错误的漂移"。
我想确认一下。
此致、
TTD