您好(Jim 可能是:),
我面临的问题类似: http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/598565#pi320098=2 或 http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/712929/2722985
详细说明位于随附的演示文稿中。
一般说明问题1)
四个交错内核中有一个出现误行为、其 LSB 会长时间卡住。 直流偏移校正和数字增益变化可能会影响该行为、但我未能成功解决该问题。 冻结 IL 校正似乎没有效果。
一般说明问题2)
所有四个交错内核都提供了似乎为14位的数据、16位字的2 LSB 要么是随机的、要么受问题1的影响。 ADC 发送的 JESD ILAS 配置报告 N = 14!! N*= 16。
感谢你的建议。 这似乎是一个比较常见的问题。 我链接的前几个报告的修复方法是什么?
此致
-吉里