This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60 DC 校正影响 LSB (位卡住)和14位分辨率、而不是16位分辨率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753345/ads54j60-ads54j60-dc-correction-effecting-lsb-bits-stuck-and-14-bit-instead-of-16-bit-resolution

器件型号:ADS54J60

您好(Jim 可能是:),

我面临的问题类似: http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/598565#pi320098=2 或 http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/712929/2722985

详细说明位于随附的演示文稿中。

一般说明问题1)
四个交错内核中有一个出现误行为、其 LSB 会长时间卡住。 直流偏移校正和数字增益变化可能会影响该行为、但我未能成功解决该问题。 冻结 IL 校正似乎没有效果。

一般说明问题2)
所有四个交错内核都提供了似乎为14位的数据、16位字的2 LSB 要么是随机的、要么受问题1的影响。 ADC 发送的 JESD ILAS 配置报告 N = 14!! N*= 16。

感谢你的建议。 这似乎是一个比较常见的问题。 我链接的前几个报告的修复方法是什么?

此致

-吉里

e2e.ti.com/.../ads54j60_5F00_problems.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiri、

    我们已将您的问题转发给设备专家、他们应尽快与您联系。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lower-bit-issue.docxJiri、

    请参阅随附的有关此问题的文档。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的回答。 如果您查看我提供的有关问题详细分析的初始文档、您将找到我使用的加电序列。 在这里、写入的内容是我已经将该位写入1。 当然、我在发布之前测试了将 OVR 置于 LSB、这在您描述的一个内核上提供了预期的行为(一个内核位不在 LSB 上)例外。 在我发送的报告中、OVR 信息被关闭、因此只需要数据。

    请查看我报告的问题、因为有多个 ADC 信号为14位而不是16位(在 ILAS 中为 N=14)或其他一些问题。 我需要知道这是 ADS54J60的"设计属性"、还是我的批次有问题。 在发布之前、我已经扫描了您的论坛、并测试了您向其他有类似问题的人提供的所有建议(据我所记得、这些建议都没有得到解决)。

    此致
    -吉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    我在捕获 ILA 数据时也注意到了这一点。 这可能是一个错误。 我现在正在与设计团队进行检查。

    此致、

    Jim