This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM+ADC3484EVM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/739094/tsw1400evm-tsw1400evm-adc3484evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3484EVMDAC3484

您好~

我在使用 TSW1400EVM+ADC3484EVM 时遇到问题、请提供帮助、谢谢!

问题1:

使用 TSW1400EVM+DAC3484EVM 时、我使用 HSDC Pro (\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Test Files\xxx.TSW)中的数据文件进行测试。 没关系。

但是、在存储器件 AD9361收集的数据后、AD9361的数据将由 MATLAB 转换、并使数据格式 与 HSDC Pro 数据文件相同。

 当数据文件加载到高速数据转换器专业版 GUI 工具中时、发现频域中显示的波形与我们使用 MATLAB 绘制的频谱不一致。 而 DAC3484传输的 AD9361数据不受 Agilent 频谱分析仪监控。


       我想问:在数据加载过程中、高速数据转换器专业版 GUI 中的数据格式是否发生了变化。 如果未更改、请帮助我们分析原因。 下图显示了 MATLAB 和高速数据转换器专业版 GUI 中 AD9361数据的性能。

PS:AD9361数据采样率为61.44MSPS、信号带宽为15MHz

问题2:
         我们使用 TSW1400信号发生器中的工具来生成61.44MHz 的 LTE 数据采样率和10MHz TM1.1数据的带宽。

         我想问:为什么在 MATLAB 中执行 FFT 时获得的分光光度图与 TSW1400图形发生器中显示的频谱不一致?

下图显示了 TSW1400信号发生器中的频谱性能以及 MATLAB 频谱中数据的频谱表示。

期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们已收到您的问题并正在查看这些信息。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    首先、感谢您的阅读。

    然后、请确保您的专家已经了解此信息。并尽快回复。

    祝你一切顺利!

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Wen:

    我看到您使用的是 DAC3484EVM 和 TSW1400EVM、但为了清晰说明、您还使用的是 TI ADC 吗? 此外、您在这里使用的是哪个文件?

    如果您可以共享 DAC 时钟频率、这将很有帮助。 这些测试文件似乎没有使用61.44MHz 的数据速率、除非您在 DAC3484上使用内插?

    您是否能够在频谱分析仪上查看 DAC3484EVM 输出?

    对于第二个问题、您是否知道在将数据读入 ADC 时如何对其进行窗口化? HSDC Pro 屏幕截图显示了 DAC 波形、

    看起来您正在使用"汉宁"窗口。 您能试试矩形窗和 Blackman 窗吗? 您知道 ADC 的 FFT 有多大? 这是否与 DAC 波形相同?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

      我认为您不完全理解我的问题。

      首先、我说过我使用这些测试文件进行测试、结果显示没有问题。

    但是,当我加载 从 AD9361获得的数据文件(此广告是 ADI 广告,而不是 TI 广告。 数据速率为61.44Msps)进入 HSDC 专业版后、HSDC 专业版频域中显示的频谱与我从 MATLAB 获得的频谱不一致。 为什么?

     其次,我从"TSW1400图形发生器/TSW1400_LTE.exe"中获得了数据文件,将参数频率设置为61.44MHz,带宽设置为10MHz。 我将此数据文件加载到 MATLAB 中并希望获取此数据的频谱。MATLAB 显示的结果与 TSW1400_LTE.exe 中显示的结果不一致。当我首次询问问题时、会显示这些图片。为什么?

    此致、

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brock、

    谢谢您的回复、针对 Wen 的最新回复、您在这里是否有评论、或者如果需要任何其他信息、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵和马文,您好,

    我无法看到图形发生器输出与 HSDC Pro 解释输出的方式之间的差异。

    您是否已验证 DAC3848EVM 是否使用频谱分析仪正确输出波形? 我不知道您的数据采集系统是如何工作的、但我可以尝试帮助您确保 TI DAC3484EVM 输出正确的波形。

    DAC3484EVM 采用何种配置?

    此致、

    Dan