您好!
我们的客户正在使用两个 ADS1255开发分析仪器。
XTAL 用于主 ADC、CLKOUT 输出从主 ADC 连接到子 ADC。
但是、当时钟输出打开时、XTAL 振荡和两个 ADC 转换结果异常。
输入短路时的变化:0.001V -> 0.1V
我认为 PCB 布局可能是一个问题。 使用的器件如下所示。
XTAL:CX5032GA08000HOHEQ Kyocera
C:15pF
有 问题。
可以理解、由于这种影响、子 ADC 的转换结果变得更糟。 为什么主 ADC 的转换结果也异常?
客户表示 XTAL 的振荡将异常。 这是不正确的吗?
两个 ADC 是否以时钟的形式共享 CLKOUT?
如果是、您可以了解两个 ADC 的转换结果异常。
请告诉我原因和措施。
此致、
Hiroshi