请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1115 您好!
我正在研究 BMS 系统问题、并有关于 ADS1115-Q1复位设计的一些技术咨询。
‘数据表中的“断电状态”,ADS1115-Q1不执行模数转换,但数字接口会响应 I2C 主通信,对吧?
当 ADS1115-Q1的 VDD 从0上升到建议的范围时、开始内部复位过程的电压阈值是多少? 在达到阈值后、ADS1115-Q1过渡到断电状态需要多长时间? 此外、当 VDD 上出现下降斜率瞬态时、该阈值是否存在任何迟滞以及复位过程是否发生任何变化?
非常感谢您的帮助!