This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:电源电压瞬态期间的器件复位运行

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115-Q1, ADS1115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754942/ads1115-device-reset-operation-during-supply-voltage-transient

器件型号:ADS1115

您好!

我正在研究 BMS 系统问题、并有关于 ADS1115-Q1复位设计的一些技术咨询。  

‘数据表中的“断电状态”,ADS1115-Q1不执行模数转换,但数字接口会响应 I2C 主通信,对吧?

当 ADS1115-Q1的 VDD 从0上升到建议的范围时、开始内部复位过程的电压阈值是多少? 在达到阈值后、ADS1115-Q1过渡到断电状态需要多长时间? 此外、当 VDD 上出现下降斜率瞬态时、该阈值是否存在任何迟滞以及复位过程是否发生任何变化?

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiheng、


    对于 ADS1115-Q1、您对断电状态正确无误。 如果器件处于断电状态、则 ADC 关闭、但器件仍将响应 I2C 通信。

    对于上电复位(POR)过程、阈值大约为1.5V、但电压可能会发生变化。 根据我看到的情况、POR 是基本的。 它在 POR 中有一个 RC 延迟、为其提供一些小的迟滞变为低电平。 一旦 POR 跳闸、该信号通过器件发送、我相信器件随后会立即断电、并将数字保持在复位状态。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您的快速回复!

    我正在检查 BMS 工作台测试。 ADS1115-Q1的 VDD 在继电器开关期间非常稳定、并且还在 I2C 接口上监控连续通信。 因此、我认为接口组件正常工作。 我认为如果 ADS1115-Q1之前设置为连续转换模式、检查 OS 位有助于确定是否触发 POR。

    在正常运行时、是否有任何方法可以帮助告知 ADS1115-Q1的其余部分? 例如、读取寄存器映射中的某些特定字段是否有助于告诉模拟器件运行良好?

    Peiheng。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiheng、


    您的客户是否在测试数字电路可以正常工作、模拟电路不工作的欠压情况? 我不知道寄存器映射中会确保模拟工作的任何设置。 我唯一能想到的是测量已知电压(如基准电压)以测试 ADC 是否正常工作。

    我会注意到最小运行电压为2V。 未以任何方式指定低于该电压的运行。


    吴约瑟

    P.S. 我假设 BMS 是电池管理系统吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您是 BMS 的正确选择、客户正在使用 ADS1115-Q1监控整个电池组的电压和电流。

    ADS1115-Q1的 VDD 电源电压在基准测试中看起来很好、因此我询问是否有任何寄存器设置可帮助您查看模拟是否正常工作。 我将对此进行研究、并尝试消除 ADS1115-Q1的故障原因。

    Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiheng、


    描述客户看到的问题可能更容易。 如果出现问题或意外行为、我需要知道确切的问题、电源和输入电压是多少以及问题是如何产生的。

    此时、我不知道客户的器件有什么问题、很难解释 ADS1115的性能。


    吴约瑟