请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S102 内部采样电容器放电所需的最短时间是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
内部采样电容器放电所需的最短时间是多少?
尊敬的 John:
正如 Domanski 先生在原文章中所指出的、内部样本电容器不会在样本之间自动在 ADC128S102中放电。 如果您遇到与宋先生表达的问题类似的问题、您可以遵循原始帖子中提供的相同建议。 还有一系列专门针对 ADC 的 TI 高精度实验室 、您可能会发现它们很有用。 其中一个特别重要的是 SAR ADC 输入驱动器设计 、其中介绍了逐次逼近型寄存器 ADC 采样机制的基础知识。
感谢您关注 Ted。 硬件设计被锁定、因此无法在此处进行任何更改;但是我可以更改驱动 ADC 的接口。 这就是我提出问题的原因。 当我阅读您的回答时、这听起来像是一件定性的事情。 如果我给 ADC 取值超过187.5ns 的最小采集值(听起来2x 是一个很好的开始)、ADC 将产生更好的结果。 我想我只是在寻找有关这方面的规格。 无论如何、感谢您的所有帮助。
此致、
John