This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:与 ADS1247和 ADS1248的芯片差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1247, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741611/ads1246-die-differences-with-ads1247-and-ads1248

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: ADS1247ADS1248

您好!

对于受孕选择、我们在系统中并行使用6 * ADS1246。

由于在特定系统上不会产生大约500个单元的电流、因此似乎连续运行几天正常、出现5到10mV 的偏移。

此偏移仅在系统完全重新启动时消失。 (上电/掉电/上电+ ADC 寄存器初始化)

ADC 前端的传感器具有200/300欧姆的输出阻抗、通过差分 AINP (~1.5V)- AINN (=1.5V)进行测量。

不过、我们还会讨论其他可能的误差、我们的问题之一是从 ADC 激励电流源到传感器的电流偏置。

第一个问题:

ADS1246封装内的芯片与 ADS1247/48内的芯片是否存在差异?

第二个问题:

如果不是、是否存在寄存器 IDAC1严重启动(ADS1246中通常不存在)会导致传感器内部发生电流泄漏的可能性?

感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    昆廷


    我看到的唯一一种情况是、当器件设置为进行测量时、AINN 输入连接到 AVSS (或单极电源上的接地)、经常偏移约为5-10mV。 在这种情况下、输入超出 PGA 的工作范围。

    但是、我将回答您的问题:

    ADS1246、ADS1247和 ADS1248的裸片是相同的。 但是、我们能够对芯片的功能进行编程。 在生产阶段、我们能够启用和测试该器件的不同功能。

    2.我认为 IDAC 不太可能被启动并导致电流泄漏。 与其他功能一样、通过将器件设置为 ADS1246、某些功能会自动禁用或设置。 要测试此情况、您可以断开传感器激励并使用电流表将传感器短路、以查看是否有额外的电流从输入引脚流出。 此外、您还可以尝试编程到通常为 ADS1247和 ADS1248保留的寄存器空间中、但我从未尝试过、我猜该部分会被锁定。

    但是、我不认为 IDAC 电流是可能的问题。 由于误差是间歇性出现的、因此我会查找不同的误差源。 如果您有原理图、器件配置以及系统说明和错误、我可以查看它、看看是否有任何问题。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    正如 我所说的、这种电流泄漏只是 其他问题之一。

    我们的第一个疑虑是我们的 ADC REF 电压设置、即数据表中的3V-0V=3V > 2V (3V-0V-1V)最大值。

    在我们的案例中、由于硬件已经制作完成、这种假设更难进行测试。 但测试它将是我的下一个任务。

    以下是我们的原理图(机密事项的明暗和智慧),供您参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆廷

    感谢您提供基本原理图。 我注意到有一件事可能会导致问题。 对于 ADS1246、基准输入限制为(AVDD-AVSS)-1。 这意味着、如果您使用的是3V 电源、那么您应该使用2V 的最大电压。 该规格列在数据表第8页的建议运行条件的最大值列中。

    我认为这种限制是由于 ADC 调制器的输入电容采样充电和放电造成的。 在采样期间、电荷可能会因较大的基准而损失、从而导致误差。

    我认为解决这个问题的方法不是很好。 您可以尝试从另一个3.3V 电源运行 AVDD、并尝试从较低的电压驱动传感器。 或者、您也可以从3.0V 电源上执行分压器来驱动基准。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这确实是我们的第一个主要关切。
    但我需要一些时间来尝试它。
    在几周内与您保持联系、因为我需要处理紧急事项。