Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1247, ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1247、 ADS1248
您好!
对于受孕选择、我们在系统中并行使用6 * ADS1246。
由于在特定系统上不会产生大约500个单元的电流、因此似乎连续运行几天正常、出现5到10mV 的偏移。
此偏移仅在系统完全重新启动时消失。 (上电/掉电/上电+ ADC 寄存器初始化)
ADC 前端的传感器具有200/300欧姆的输出阻抗、通过差分 AINP (~1.5V)- AINN (=1.5V)进行测量。
不过、我们还会讨论其他可能的误差、我们的问题之一是从 ADC 激励电流源到传感器的电流偏置。
第一个问题:
ADS1246封装内的芯片与 ADS1247/48内的芯片是否存在差异?
第二个问题:
如果不是、是否存在寄存器 IDAC1严重启动(ADS1246中通常不存在)会导致传感器内部发生电流泄漏的可能性?
感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。