This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:评估板停止工作。 软件问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405EVM, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752824/afe4405evm-the-eval-board-stopped-working-software-issue

器件型号:AFE4405EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4405

我无法使 AFE4405EVM GUI 继续工作。 它以前工作过、但现在 GUI exe 无法连接到电路板。 我收到一条错误消息"An error occurred while communication with the device (与设备通信时发生错误)"。 当错误弹出时、程序的状态为"Update Interface at Init"。

我尝试重新安装软件、但它不起作用。 在我安装了另一个仍然可以正常工作的软件(TDC1000-TDC7200EVM 软件)后、问题就开始了。

我还测试了在同事的计算机上运行 AFE4405评估板、效果很好。 因此、硬件没有问题  

无论如何、连接电路板后 USB 驱动程序看起来良好、我可以使用 exe (BSL_USB_GUI.exe)更新固件。

 我的计算机上安装了 LabVIEW (64位2017)。 VISA 版本17.

我 使用64位 Win7。

该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    PC 是否正确检测到 EVM?
    您能否在连接 EVM 的情况下分享您的器件管理器的屏幕截图?

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好、是的、看起来是这样。 如前所述、我可以通过不带 GUI 的 exe 程序将新固件上载到 EVM。

    关于屏幕截图;请参阅附加的文件。

    BR/Mats  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    是否可以将分配的端口号(即 COM13)更改为更高的端口号(> 30)并进行尝试?

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以关闭此主题。 我尝试了另一个评估板、它工作正常。 因此,我的计算机上没有软件问题。 我订购的评估板之一存在一些问题。