请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405EVM 主题中讨论的其他器件: AFE4405
我无法使 AFE4405EVM GUI 继续工作。 它以前工作过、但现在 GUI exe 无法连接到电路板。 我收到一条错误消息"An error occurred while communication with the device (与设备通信时发生错误)"。 当错误弹出时、程序的状态为"Update Interface at Init"。
我尝试重新安装软件、但它不起作用。 在我安装了另一个仍然可以正常工作的软件(TDC1000-TDC7200EVM 软件)后、问题就开始了。
我还测试了在同事的计算机上运行 AFE4405评估板、效果很好。 因此、硬件没有问题
无论如何、连接电路板后 USB 驱动程序看起来良好、我可以使用 exe (BSL_USB_GUI.exe)更新固件。
我的计算机上安装了 LabVIEW (64位2017)。 VISA 版本17.
我 使用64位 Win7。
该怎么办?