请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8718 大家好、我要测试 DAC8718。
加电后、DAC8718输出错误、错误输出为零、右侧输出为-15V、这是一个问题。 然后、当我尝试控制它时、它始终输出+15V 电压。
以前、 由于15V 和5V 上电过程中出现异常骤降,发生了异常。 因此、我调节加电排序。
对于 IOVDD,CH1为3.3V;对于 DVDD,CH2为5V;对于 AVDD,CH3为+15V;对于 AVSS,CH4为-15V
它满足手动 定序要求。
同时、我测试了偏移电压。
偏移 A 为0V
偏移 B 为2.983V。
谢谢阅读。