This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:DAC8718电源问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736068/dac8718-dac8718-power-supply-problem

器件型号:DAC8718

大家好、我要测试 DAC8718

  加电后、DAC8718输出错误、错误输出为零、右侧输出为-15V、这是一个问题。 然后、当我尝试控制它时、它始终输出+15V 电压。

以前、 由于15V 和5V 上电过程中出现异常骤降,发生了异常。 因此、我调节加电排序。

对于 IOVDD,CH1为3.3V;对于 DVDD,CH2为5V;对于 AVDD,CH3为+15V;对于 AVSS,CH4为-15V

它满足手动 定序要求。

同时、我测试了偏移电压。

偏移 A 为0V

偏移 B 为2.983V。

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以进一步强调电源定序并等待应用 AVDD 和 AVSS 电源轨、直到 IOVDD 和 DVDD 均保持稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVDD 由 TPS7A4701RGW 施加。 AVSS 由 TPS7A3301RGW 施加。 我可以调节 NR 引脚的电容来加重电源定序。 但这是问题的原因、您能否提供建议的时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议、作为第一个实验、我们尝试最简单的情况、并等待开始斜升模拟电压轨、直到 IOVDD 和 DVDD 都是稳定电源、示波器捕获中看起来大约为4ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还收到了当地 FAE 的一封支持此主题的电子邮件。 在等待您的首选项之前、我将通过电子邮件获取支持、但是如果您更愿意在 E2E 上保留一条直线、您只需回复此主题即可重新打开。

    谢谢。