Other Parts Discussed in Thread: ADS1114
各位专家:
ADS1114IDGST 能否在同一 I2C 接口上与标准 PMBus 器件共存? 是否存在潜在风险?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Zhipei、
我从未在同一总线上使用其他 PMBus 器件运行 ADS1114。 但是、PMBus 与 I2C 类似、大部分通信都可以正常工作。
我曾遇到过有关 I2C 和 PMBus 的这篇文章:
e2e.ti.com/.../409022
它会导致出现一些 PMBus 不兼容问题。 除了文章中提到的要点、我要注意的是 SMBus 的最大通信频率为100kHz。 我要注意的是、ADS1114与 SMBus 类似、因为它需要类似的超时和最小总线速度。 此外、I2C VHI 和 VLO 电平在 I2C 和 PMBus 之间是不同的。
我确实找到了一个有关使用 TMS320F2803x 上的 I2C 硬件实现 PMBus 的应用手册:
www.ti.com/.../sprabj6.pdf
无论如何、我对 PMBus 实施一无所知、因此无法知道在同一 I2C 接口上运行 PMBus 器件是否涉及更多风险。 我假设前面的应用手册更详细地介绍了这一点。 您可以在电源管理论坛中发帖、看看他们是否有任何有关此主题的其他信息。
吴约瑟